Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
vilka testrutiner finns det för överlastskydd ?
enkel förklaring med testinstruktion eller tips för kontroll av termiska över-ström/last reläer typ LRD eller GVxxx serierna.
Beskrivning
Det finns ett antal testnivåer definerade i standarden IEC 60947-4-1 . Trip klasserna visar på de maximala triptiderna i sekunder vid 7.2 gånger inställt strömvärde och specifiserar trip eller inte trip för 1.05, 1.2, 1.5 och 7.2 gånger inställt strömvärde nedan redovisas bara 1.2 och 7.2.
1.20Ir                                       7.2Ir
Klass                                       Trip tid från kall status
10A                                          <2h                                          2s < tp < 10s
10                                             <2h                                          4s < tp < 10s
20                                             <2h                                          6s < tp < 20s
30                                             <2h                                          9s < tp < 30s
Detta är 3fas överström för motorskyddsbrytare och termiska överlastskydd. Testvärden är för att försäkra er om att inställningsvärde motsvarar överström/last nivån. Se bifogade tripkurvor.
Själva testet utförs antingen med att provocera överström, alternativt att skyddets inställning skruvas ner under verklig motorström.
OBS att lösgöra en fas kommer att innebära i de allra flesta fall att skyddet trippar mot fasobalansskyddets nivå och inte mot överströmsnivån.
Bifogat finns bilagor på de olika referenserna i GV2xxx och LRDxxx:
Se mer information även i styrande standard
IEC 60947-4-1
Kapitel:
5.7.4 Designation and current settings of overload relays
5.7.5 Time-current characteristics of overload relays
8.2.1.5.1 Limits of operation of time-delay overload relays when all poles are energized

Läs mer om överlastskydd

Schneider Electric Sverige

Bilagor
tripping curves.zip [51.09 KB]
Utforska mer
Produkt:
Utforska mer
Produkt: