Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
What are the settings for a serial powered optical probe?

For serially connected optical probes (which do not have PS2 pigtail power) like the UNICOM III. The correct settings would be:
In ION setup> >Serial> Settings the RTS or DTS needs to be set to "Force ON".

Serial setup

Serial settings