Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
BBMD MP/RP som Extern Enhet

MP/RP som ligger i ett annat subnät än AS kan läggas till som en extern Enhet.

Konfigurera din MP/RP som en foreign device, detta kan göras via Workstation eller EcT

Via WorKstation:

-Förutom MP/RP IP konfiguration, Ändra IP_Mode under ”Foreign Device Setting” Till Foreign.

-Under BBMD, ange AS IP adress.

-Höger Clicka på IP Network Setting under MP/RP, välj IP Commands och ”Active Changes”

Via EcT:

-Använd Wi-fi eller Blåtand för att lokalisera enheterna

-Under enhets inställningar ange BBMD Adress dit enheten ska titta, i följande ex använder vi BBMD i AS, välj IP läge ”Foreign Device”

-Under Starta om enhet välj ”Aktivera IP-ändringa” och Starta om

Worksation Bacnet interface konfiguration

-Lägg till En BACnet Interface i workstation

-Under IP_Network ange AS:ip address, port och Network ID

-Höger clicka på IP_Network och lägg till en ny BBMD

-Under Foreign Device Table kommer MP/RP att synas

Dokument med bilder finns med i BOXen under FAQ : MP_RP som Extern Device