Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
EBO 3.2. BACnet Trend Logs i MP/RP

BACnet Trend Logs i MP-C

1- Navigera till värde som ska loggas

2- Höger klicka och välj ny – Trend

3- Fyll i Namn, Path och Description enligt önskemål och sedan skapa

4- Höger klicka på Trend log och välj egenskaper, sätt ”Log enable” till ”true”

”Tänk på att när en BACnet trend log skapas är de inaktiva som standard. De måste aktiveras manuellt efter de skapats. BACnet-trendloggar lagras och exekveras i MP/RP.

Observera att BACnet trendloga är konfigurerade som COV ( Change of Value) med en bufferstorlek inställd på 10.

För en MP-C rekommenderas en bufferstorlek på cirka ~700 Om de ska ändras till Intervalltrendloggar måste loggintervallet ställas in på ett värde i trendloggobjekt”

Extended Trend Logs

1-Välj en eller flera BACnet trend loggar Höger klick och välj ”Extended Trend Logs”

2-Ändra Namn och path enligt önskemål

3-Behåll de standardinställningar för Smart log, Log size och Include in reports. (Se över dessa vid behov),

4-Sedan skapa.

” Även om det är möjligt att skapa utökade trendloggar i AS, det är en bra idé att skapa dem i Enterprise Server på grund av dess större lagringskapacitet.

De utökade trendloggarna är då även tillgängliga för en framtida sql server om den kommer att installeras senare” Skapa Buffer-ready larm för Extended Trend logs"

5-Välj en eller flera BACnet trend Logs

6-Höger klicka och välj ny -larm, sedan skapa.

” När du konfigurerar en utökad trendlogg för en BACnet-trendlogg måste ett buffertklar larm skapas för varje trendlogg. Buffertklar-larmet meddelar Enterprise Server när det är dags att hämta loggdata från BACnet-trendloggen.