Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Licensaktivering EBO2022- trusted storage

Licensaktivering EBO2022 trusted storage

Device admin error: “Embedded operation: Activate failed: ASEmbeddedAPI internal error: Capability request could not be created Flexera error: FLXERR_TS_BINDING_BREAK Storage binding break found. FNO server response”

Orsaken till detta problem är att den betrodda lagringen, det vill säga den inbäddade licensdatabasen på SmartX-servern är korrupt.

Det inbäddade licensramverket genomför intern kontroll och om det avgör om det finns ett konsistensproblem kommer det att betrakta den betrodda lagringen som korrupt.

Detta innebär att inga operationer till den betrodda lagringen, som att aktivera licenser, kommer att lyckas.

Lösning: Använd den senaste versionen av Device admin 4.0.X, kontakta BMS Support om info behovs

Steg:

> Öppna Enhetsadministratör, klicka på servernamnet och välj sedan konsolikonen

> Ändra katalog med detta kommando

cd var/sbo/licensing/anchoring

> Lista innehållet i katalogen

ls

> Radera alla filer i katalogen.

Ange följande för alla listade filer för att radera dem:

rm [filnamn]

> Ta bort alla filer i katalogen var/sbo/licensing/trusted_storage

cd..

cd trusted_storage

> Ta bort alla filer i trusted_storage med

rm [filnamn]

> Avsluta konsolen

Typ Exit

Detta kommer att stänga konsolen.

> Starta om AS-P (kallstart) Starta om AS-P (kallstart) för att återuppbygga den betrodda lagringen

Efter att ha gjort detta, försök att göra onlineaktiveringen av licensen.

Om det inte fungerade och du fick samma fel, försök att göra offlineaktiveringen