Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Vad är CHAdeMO?
CHAdeMO är ett uttag för elbilar som är utvecklat för snabbladdning, DC-laddning. Denna typ är relativt ovanlig i Europa och för de bilar som har detta uttag sitter de flesta CHAdeMO-uttagen bredvid ett Typ 1 eller Typ 2-uttag. Det vanligaste uttaget för snabbladdning i Europa är CCS, som är en kombination av Typ 2-uttaget för växelström ihop med två extra kontaktpunkter för likström (DC).