Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
EBO BACnet Interface-Contains Unresolved BACnet reference

EBO BACnet Interface-Contains Unresolved BACnet reference

1- Gå till BACnet Interface -> Time Sync Recipients

2- Hitta alla enheter som listas som DEVICE_<Instans-ID>, välj och ta bort

3- Kontrollera att alla listade enheter är konfigurerade enligt följande:

SmartX-kontroller

Mottagaretyp: Referens

Mottagarens enhetsobjektreferens: <Enhet i systemträdet>

Om Mottagarens namn inte stämmer, kopiera från Objektreferens och klistra in i fältet. Detta hjälps att felsöka problemet.

Ställ INTE in mottagartyp = MAC-adress, Nätverks-ID = Globalt nätverk eller Lokalt nätverk, Mac-adress = Broadcast. Detta kommer att ställa in tiden på andra ES/AS med BACnet-gränssnitt på BACnet-systemet.


För Lathund i Pdf form se under Case file