Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
EBO-PME 2020 CU2 Dashboards/Diagramlänkar fungerar inte i EBO inbäddad webb

EBO-PME 2020 CU2 Dashboards/Diagramlänkar fungerar inte i EBO inbäddad webb

PME 2020 CU2 Dashboards/Diagramlänkar fungerar inte i EBO-webbstationen även efter att ha angett rätt referenser.

PME integration med EBO - Dashboards och diagram

Orsak

Den primära orsaken var en förändring i webbläsarens beteende från Chrome version 80 och senare. Nu tvingas den här inställningen vara ett visst värde så att flera värden skickas för samma inställning. De dubbla inställningarna gör att den har fel värde som standard som förhindrar inbäddning av vissa webbsidor av säkerhetsskäl.

Den sekundära grundorsaken är bristen på att inkludera det lokala värdnamnet i listan över tillåtna värdar som kan bädda in PME-webbsidor.

I EBO webstation, aktivera chrome utvecklarverktyg och försök logga in på PME URL, samma webbplatsattributfel kommer att visas som i skärmdumpen nedan

Lösning

pme ebo

*Varning: Ta säkerhetskopior av alla filer innan du ändrar dem. Se till att säkerhetskopiorna finns på en plats som inte kommer att skrivas över (d.v.s. skrivbordet). *

Vänligen utför stegen nedan på PME-servern.

1. Stoppa "ION Application Module CoreServicesHost" från systemtjänster.

2. Säkerhetskopiera web.config från platsen "C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\Applications\SystemDataService".

3. Ersätt web.config från platsen "C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\Applications\SystemDataService" med den bifogade

4. Lägg till och spara PME-serverns värdnamn (både http och https) i listan över värdar som får bädda in PME-webbsidor. Inkludera localhost-namnet så väl som det verkar som att EBO använder localhost istället för FQDN PME-namnet.

5. Gör en iisreset på PME-servern för att tvinga värdnamnslistan ovan att laddas om.

Dubbelkolla den auktoriserade värden:

PME-auktoriserad värdlista i webbapplikation MÅSTE inkludera den exakta strängen för värdnamnet. Om vi lägger till IP-adressen för EBO som värdserver i den här listan och använder ServerName eller Localhost för att ange EBO-webbstationen fungerar inte PME inuti EBO (listan löser inte upp IP-adressen i servernamnet eller vice versa). Därför måste den auktoriserade värdlistan innehålla den exakta STRING som används för att gå in i EBO-webbstationen.

Se Systemguide:

• https://digital-energy-help.se.com/pme2020/content/11_other_content/energyexpert/configuring/enableembeddingcontent.htm

• https://digital-energy-help.se.com/pme2020/content/11_other_content/energyexpert/reference/creatingwebappslinks.htm