Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
EBO Publika och Personliga Dashboard

EBO Publika och Personliga Dashboard

Typer av instrumentpaneler

Det finns två typer av instrumentpaneler, publik eller personliga.

Publika instrumentpaneler

Publik instrumentpanel kan skapas av alla användare som har åtkomst till mappen där instrumentpanelerna finns. Alla användare som har åtkomst till mappen kan se instrumentpanelen.

Personliga trumentpaneler

Personliga instrumentpaneler sparas på användarnivå och kan endast nås av användaren som skapade dem. För att kunna skapa personliga instrumentpaneler måste användaren vara medlem i en som tillåter medlemmar att skapa instrumentpaneler.

Personliga instrumentpaneler kräver en licens.

Publika vs personliga instrumentpaneler

De publika instrumentpanelerna representeras av objekt i den traditionella objekthierarkin som du ser i systemträdet. Publika instrumentpaneler kan byggas in i byggnadsdriftslösningar mycket som grafik, paneler eller andra presentationsvyer. De är standardobjekt och kan därför även ingå i t.ex. SmartX MP Controller-applikationer. Publika instrumentpaneler skapas vanligtvis av systemintegratörer som en del av den levererade lösningen.

1

Överväg att använda instrumentpaneler istället för paneler och överväg att dela upp traditionell grafik i mindre bitar och placera delarna i instrumentpaneler - instrumentpaneler hjälper till att leverera en mobilvänlig användarupplevelse som är lätt att utöka och modifiera.

Personliga instrumentpaneler är avsedda för slutanvändare. Slutanvändare som har valt att köpa detta alternativ och som är medlem i en användarkontogrupp som har policyn "Aktivera personliga instrumentpaneler" markerad, kommer att ha ett alternativ i "hamburgermenyn" för instrumentpaneler. Dessa lagras under användarprofilen i domänkontrollanten - vanligtvis ES - och är tillgängliga på alla servrar som du loggar in på.

2

Den här funktionen gör det möjligt för slutanvändare att enkelt bygga sidor som innehåller den information de behöver mest för att få snabba insikter om hur byggnaden fungerar - endast med hjälp av webbläsare på vilken enhet som helst.

Söka efter Publika eller/och Personliga Dashboard i workstation

Sök i Workstation för att veta om en användare har skapat en personlig eller publik instrumentpanel (eller båda). Ange "Dashboard" på "Inkludera typ" och sök över hela servern.

Publika instrumentpaneler kan skapas av alla användare var som helst under servern förutom under systemträdet. I följande exempel är alla resultat som visas under "/Server 1/System/Domäner" en personlig instrumentpanel eftersom den är knuten till användarna och resten är offentliga instrumentpaneler.

3