Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
EBO Workstation: Ansluta en Zigbee-enhet till en AS-P

EBO Workstation: Ansluta en Zigbee-enhet till en AS-P

Skapa ett Zigbee-gränssnitt:

-I WorkStation, i fönstret Systemträd, högerklickar du där du vill skapa Zigbee-gränssnittet

-Peka på Nytt och klicka på Gränssnitt

-Välj Zigbee Interface och klicka på Skapa

1

Skapa ett Zigbee-nätverk

-I WorkStation, i fönstret Systemträd , välj Zigbee-gränssnittet

-Peka på Nytt på Arkiv - menyn och klicka sedan på Nätverk

-Välj nätverket på sidan Skapa objekt

-Klicka på Nästa

-Välj Aktivera i Zigbee för att aktivera nätverket ( Sätt Disable vid konfiguration)

-Välj kanalen i kanallistan .( Sätt Best available channel vid konfiguration)

2

OBS!Helst bör du se till att angränsande nätverk eller nätverk i närheten använder olika kanaler. På så sätt blir en given frekvens inte mättad och kan potentiellt orsaka kommunikationsproblem

-Klicka på Skapa

3

Importera Zigbee-enhetsfiler

-Zigbee-enhetsimportfilerna laddas ner från https://bms-applications.schneider-electric.com/type/ZD

-Ladda ner Zigbee-enhetsmallen

-I menyn Visa , peka på Arbetsytor och klicka på Engineering with Custom Types .

-I rutan Typbibliotek klickar du på knappen Importera till typbibliotek

-Välj Zigbee-enhetsimportfilen

-Klicka på Importera

-Klicka på Stäng

Zigbee-enhetsimportfilen är synlig i typbiblioteket.

Skapa en Zigbee-enhet

-Skapa den logiska Zigbee-enheten.

-I WorkStation, i fönstret Systemträd , välj ett Zigbee-nätverk eller en mapp i ett Zigbee-nätverk där du vill placera den logiska Zigbee-enheten.

OBS!Zigbee logiska enheter är grupperade i mappar för att ge ytterligare struktur till enheterna.

-Peka på Nytt objekt på Arkiv -menyn .

-I guiden Skapa objekt , vik ut mappen Importerade typer och välj Zigbee-enheten.

-I rutan Namn anger du ett namn för enheten.

-Skriv en beskrivning för enheten i rutan Beskrivning .

-Klicka på Skapa .

4

Med hjälp av Drag&Drop

-I Typbiblioteket väljer du Zigbee-enhetstypen

-Dra Zigbee-enhetstypen till ett Zigbee-nätverk eller en mapp i ett Zigbee-nätverk

OBS!Zigbee logiska enheter är grupperade i mappar för att ge ytterligare struktur till enheterna

Anslut en trådlös adapter - Avancerat i USB-porten

-Koppla in adaptern i USB-porten på automationsservern.

5

OBS! Flytta inte adaptrar mellan enheter i 4.0. När en adapter är ansluten och känns igen av enheten kan adaptern inte kännas igen om den flyttas utan att hela Zigbee-nätverket raderas

Aktivera Zigbee-nätverket

-Aktivera Zigbee-nätverket för att kunna upptäcka Zigbee-enheterna

-I WorkStation, i fönstret Systemträd , välj Zigbee-nätverket

-Klicka på Egenskaper

-Expandera Nätverksinställningar

-I Zigbee-nätverkslistan väljer du Aktivera eller Inaktivera

6

Upptäck de fysiska Zigbee-enheterna

-Upptäck den fysiska Zigbee-enheten för att kunna associera dem med de logiska Zigbee-enheterna

-I WorkStation, i fönstret Systemträd , välj Zigbee-nätverket.

-Klicka på fliken Device Discovery

-Klicka på knappen Öppna nätverk för gå med

7

OBS!Nätverket är öppet för anslutning om 180 sekunder. Denna period startas om när en enhet ansluter till nätverket. Du kan också öka tiden genom att klicka på Återställ anslutningstid i verktygsfältet för enhetsupptäckt

-      Tryck på servicestiftet på Zigbee-enheten. Se dokumentationen för Zigbee-enheten

8

-Zigbee-enheten visas i listan Device Discovery

Om du använder ett högsäkerhetsnätverk med Zigbee pro-enheter måste pro-enheterna läggas till som betrodda enheter

Zigbee högsäkerhetsnätverk i EcoStruxure Building Operation stöder betrodda Zigbee-enheter

Om du använder en Zigbee pro-enhet i ett Zigbee-nätverk med hög säkerhet måste alla pro-enheter läggas till som betrodda enheter

Du kan lägga till de betrodda enheterna på tre sätt:

Genom att lägga till IEEE-adressen och installationskoden tryckt på baksidan av Zigbee pro-enheten

Genom att skanna QR-koden som är tryckt på Zigbee pro-enheten med hjälp av en inbyggd eller ansluten kamera

Genom att överföra QR-koden från en annan enhet, till exempel en mobiltelefon, och klistra in QR-koden i QR-kodfältet från Zigbee pro-enheten

När QR-koden har lagts till öppnar du Zigbees högsäkerhetsnätverk för att gå med. Zigbee pro-enheten är nu betrodd och kan gå med i nätverket

Associera den logiska Zigbee-enheten med den fysiska Zigbee-enheten

Associera den logiska Zigbee-enheten med den fysiska Zigbee-enheten så att EcoStruxure Building Operation-servern kan kommunicera med de fysiska Zigbee-enheterna

I WorkStation, i fönstret Systemträd , dra den logiska Zigbee-enheten till den fysiska Zigbee-enheten i vyn Enhetsupptäckt . Du kan också dra den logiska Zigbee-enheten till den fysiska Zigbee-enheten och spara

9

Öppna Enheten, kontrollera att värden kommer in

10

Utför en association utan validering (det vill säga en kraftassociation) enligt följande:

-Håll ned Skift-tangenten.-Dra enheten från enhetsupptäckningsvyn i Zigbee-nätverket till enhetsimportfilen som du vill associera med

OBS!

En enda enhetsimportfil används för att representera alla Zigbee-kompatibla styrenheter i SE8000/VT8000-serien. Som ett resultat måste du vara medveten om om funktioner som inte stöds ingår i enhetsimportfilen

Återassociera en associerad enhet genom att dra den till en annan enhet. Du kan också ta bort en förening om du vill. Mer information finns i Ta bort en association mellan en logisk och en fysisk Zigbee-enhet .Var medveten om att en enda enhetsimportfil används för att representera alla Zigbee-kompatibla kontroller i SE8000/VT8000-serien och användaren måste vara medveten om om funktioner som inte stöds finns i enhetsimportfilen