Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Ändra BACnet-enhets-ID i en automationsserver

Ändra BACnet-enhets-ID i en automationsserver

BACnet-enhets-ID behöver ändras när det finns en konflikt med en annan BACnet-enhet, eller i de situationer där det behöver ändras till ursprungligen valda värdet av någon lokal eller platsspecifik anledning.

Programvaran fixar sedan automatiskt referenser tillbaka till ID:t för EcoStruxure BMS-servern när den ändras i BACnet/IP-styrenheterna och andra typer av fältstyrenheter.

Så här ändras BACnet-enhets-ID på en automationsserver

  1. I rutan Systemträd i arbetsstationen expanderar du den automatiseringsserver där du vill ändra enhets-ID:t.
  2. I systemträdet väljer du BACnet-gränssnittet.
  3. Högerklicka och välj Ändra enhets-ID . Dialogrutan Bekräfta ändring visas och anger vilka referenser som ska ändras och vilka som inte ska ändras. Den anger sedan att EcoStruxure BMS-servern ska startas om efteråt. Slutligen tillfrågas du om du vill fortsätta.
  4. Klicka på Ja . Dialogrutan Ändra enhets-ID – BACnet-gränssnitt visas.
  5. Ange det nya ID:t.
  6. Klicka på OK .
  7. I rutan Systemträd kan du nu lägga märke till att ett antal hämtningar krävs eller Smutsiga flaggor ställs in på alla ett antal olika objekttyper inom BACnet/IP-styrenheten.
  8. I rutan Systemträd klickar du på BACnet/IP-styrenheten.
  9. Klicka på Arkiv och sedan på Egenskaper. Observera att värdserver-ID:t ännu inte har ändrats på fliken Grundläggande eftersom BACnet/IP-styrenheten ännu inte har laddats ner.
  10. Högerklicka, välj Enhet och sedan Ladda ner alla objekt. Om du öppnar BACnet/IP-styrenhetens egenskaper på nytt Basic-fliken igen, kommer värdserver-ID nu att ha ändrats. Flaggorna Download required eller Dirty för meddelandeklassobjekten och de externa bindningsobjekten, analog consumer och digital producer, är nu avmarkerade. Dessutom har enhets-ID:t i alla dessa objekt uppdaterats. Om du tittar på COV-klientobjektet i I/A-serien har det också ändrats och COV Server COV-enhetsobjektinstansen har nu också ändrats

VIKTIG: Se till att starta om EcoStruxure BMS-servrarna manuellt efter att enhets-ID:t har ändrats.