Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Reparation Värd för en BACnet-styrenhet och IO-modul

Reparation Värd för en BACnet-styrenhet och IO-modul

Du reparerar hosting i en BACnet-styrenhet och IO-modul för att lösa oväntade informationsproblem.

Öväntade typinformation:

BACnet-styrenheten eller IO-modulobjektet har en bildfil som inte är tom. Troligtvis har styrenheten eller IP-IO:n distribuerats på fältet en gång till efter att den redan har varit värd för en EcoStruxure BMS-server. Det här problemet kan även inträffa med en RP-I/O, men inte under fältdistribution som inte stöds för RP-I/O.

För att reparera hosting i en BACnet-kontroller och IO-modlue

  1. I WorkStation, i rutan Systemträd, väljer du BACnet-styrenheten eller I/O-modulen.
  2. I menyn Åtgärder väljer du Enhet , Avancerat och klickar sedan på Reparera värd .
  3. I rutan Systemträd väljer du enheten igen.
  4. I menyn Åtgärder väljer du Enhet och klickar sedan på Hämta alla objekt .