Vad betyder färgen på servern i fliken Communication
De gråa raderna visar alla AS anslutna till ES i systemet.
Det säger inget om AS kan kommunicera med andra ASar, för att kontrolera det kan ni köra telnet från deviceadmin via cosole.
Det som är blått kan du redigera, ES ip från AS och alla IP från ES
AS
ES