AS‑P‑3‑servern är utrustad med tre Ethernetportar, som var och en stöder flexibla konfigurationsalternativ för att passa olika nätverkstopologier.
Portarna kan aktiveras eller inaktiveras individuellt och tilldelas antingen BMS‑sajtnätverket (WAN‑backbone) eller privata IP‑nätverk. Bryggning mellan portar stöds i vissa lägen.
• Port 1 är alltid aktiverad och tilldelad WAN.
• Port 2 är inaktiverad som standard och kan, när den aktiveras, tilldelas antingen WAN eller Private Network 1.
• Port 3 är inaktiverad som standard och kan endast aktiveras om Port 2 också är aktiverad. När Port 3 aktiveras kan den tilldelas WAN, Private Network 1 eller Private Network 2.
För mer information om de olika nätverkskonfigurationslägena som AS‑P‑3 stöder, se motsvarande WebHelp‑avsnitt.
Nätverksinställningar i WorkStation
AS‑P‑3 har tre nätverksportar, och för att hantera dem finns en dedikerad flik för nätverksinställningar.
Inställningarna finns fortfarande tillgängliga i egenskapsrutnätet, men det anpassade användargränssnittet är utformat för att hjälpa användaren att konfigurera WAN, Private Network 1 och Private Network 2.
Vissa kombinationer är inte tillåtna, och användargränssnittet kommer därför att vägleda användaren till att konfigurera giltiga inställningar. T.ex. kan Ethernetport 3
inte konfigureras till WAN om Ethernetport 2 inte redan är konfigurerad till WAN. Och om Ethernetport 2 är inaktiverad, kommer även Ethernetport 3 att inaktiveras.
Nätverksinställningar i Device Administrator
Nätverksinställningarna i Device Administrator är nu helt kompatibla medAS‑P‑3‑serverns nätverkskonfiguration och stöder alla tre portar på AS‑P‑3.