Wiser är ett intuitivt system för smarta hem som låter dig styra lokalt eller på distans, direkt i mobilen eller via röststyrning. Upplev en enklare vardag samtidigt som ditt hem blir mer personligt.
Med appen Wiser by SE kan du styra olika funktioner, oavsett var i världen du befinner dig. Du kan enkelt lägga in egna favoritinställningar (scenarier) och automationer utifrån till exempel schemaläggning, solens upp/nedgång och aktivering av en händelse. Det bidrar till ökad bekvämlighet, säkerhet och energibesparing.
Wiser gateway är navet och huvudkontrollen för alla Wiser-enheter i hemmet. Den möjliggör översikt och styrning via appen Wiser by SE, med möjlighet till notiser och/eller larm.

Här presenterar vi en översikt av smarta hem-systemet Wiser som erbjuder marknadens bredaste portfölj av funktioner.
Wiser är ett smart hemsystem med fokus på energieffektivisering, säkerhet och bekvämlighet i hemmet. Det finns ett brett utbud av funktioner som gör det möjligt att göra hela hemmet smart med både styrning och övervakning. Vi kommer kontinuerligt att lansera nya funktioner, vilket gör Wiser framtidssäkert och ger möjlighet att komplettera befintliga installationer.
Några exempel på hur du kan använda Wiser
Sveriges smartaste slott med Wiser
Peter Esse visar hur du får kontroll över din elförbrukning
Inspiration till väckning med Wiser
Ökad säkerhet med Wiser
Undvik vattenskador med Wiser
Därför har Peter Esse installerat Wiser i hela hemmet
Stor genomgång om hur Wiser fungerar med Peter Esse
Populära funktioner
Brandvarnare
Detekterar och larmar vid brandrök och temperaturhöjning över 57 °C. Fungerar både fristående och som en del av Wiser-systemet.
Läs mer om Wiser brandvarnareWiser dimmerpuck för installation med och utan neutralledare
Wiser-sortimentet har nu fått ett efterlängtat tillskott inom belysningsstyrning med vår nya dimmerpuck för LED. Den kan installeras både med och utan neutralledare, vilket gör den optimal för installation både vid renovering och nybyggnation.
Läs mer om dimmerpucken
Vattenläckagedetektor
Upptäcker vattenläckage och larmar och/eller skickar notis direkt i Wiser by SE-appen, så att du kan agera snabbt och undvika dyra kostnader och besvär om olyckan är framme.
Läs mer om Wiser vattenläckagedetektorEnergicenter
I Wiser by SE-appens Energicenter får du ökad insikt kring energikonsumtionen i hushållet. För att energicentret ska fungera så måste en energisensor installeras i elcentralen tillsammans med huvudbrytaren. Observera att Energicentret och dess funktioner i appen aktiveras av att energisensorn installerats och kopplats ihop med gatewayen.
Läs mer om Wiser energicenter
Radiatortermostat
Uppkopplad termostat för vattenburna element med möjlighet att styra rummets värme via Wiser by SE-appen eller direkt på termostaten.
Läs mer Wiser radiatortermostatExxact uppkopplat 1-vägsuttag
Vägguttag i Exxact-design som är kompatibelt med Wiser-systemet för smarta hem och har funktioner för energiövervakning, schemaläggning och scenarier.
Läs mer om Wiser uppkopplade uttag
Nyheter
Trådlös anslutning med Quick Home Connect
Quick Home Connect är en praktisk lösning för dig som vill ha enkel och snabb kontroll över dina smarta hem-enheter utan att behöva sätta upp en komplex infrastruktur. Quick Home Connect är ett trådlöst anslutningssystem för Zigbee-enheter som inte kräver en hubb eller smartphone-app. Det är en startpunkt för trådlös hemautomation och utför funktioner som att tända/släcka, dimra och styra persienner med hjälp av den anslutna trådlösa strömbrytaren.
Läs mer om Quick Home ConnectWiser dimmerpuck för installation med och utan neutralledare
Wiser-sortimentet har nu fått ett efterlängtat tillskott inom belysningsstyrning med vår nya dimmerpuck för LED. Den kan installeras både med och utan neutralledare, vilket gör den optimal för installation både vid renovering och nybyggnation.
Läs mer om dimmerpucken
Uppkopplade termostater för golvvärme
Nu har Wiser-sortimentet för värmestyrning breddats med termostater för elburen golvvärme som möjliggör schemaläggning och automationer via Wiser by SE-appen. Med uppkopplad värmestyrning blir det enklare att optimera elkonsumtionen. Termostaterna finns både i Exxact- och Renova-design.
Läs mer om termostaterna
Wiser + Homey = sant
Ett urval av våra Wiser-enheter är numera integrerade i Homey App Store vilket innebär att de kan kombineras med andra smarta lösningar från över 1000 olika varumärken som fungerar tillsammans med Homey och Homey Pro.
Komplett lista för Homey
Djupdykning i Wisers Energicenter
Nyfiken på hur du kan få koll på hemmets elförbrukning? Med Wisers Energicenter får du ökad energikoll genom insikt kring energikonsumtionen i hushållet. Läs mer om Energicentret och möjligheterna att få hjälp att sänka din elförbrukning.
Gå till Wiser EnergikollWiser brandvarnare, nu även med 230V
Uppkopplad brandvarnare som primärt drivs med el men har ett integrerat batteri med 10 års batteritid så att den även fungerar när elen slås av. Vid larm ljuder en larmsiren på hela 80 dB och om den kopplas ihop med Wiser gateway och Wiser by SE-appen larmar den i mobil eller läsplatta med pushnotis och larmsignal i appen.
Läs mer om Wiser brandvarnareEnergisensor
Uppkopplad energisensor som monteras på huvudbrytaren i elcentralen som aktiverar ett dedikerat Energicenter i appen som ger dig koll på din energiförbrukning i realtid samt översikt av din historiska förbrukning och nedbrytning per förbrukningstyp. Om en hemprofil skapats får du personlig rådgivning och tips på hur du kan minska energiförbrukningen samt visar jämförelse med liknande hem.
Läs mer om Wiser energisensorStyr elförbrukningen utifrån timpriset
Vi har integrerat Nord Pool i Wiser-systemet och det innebär att du kan styra din el baserat på spotpris, så kallad timprisstyrning. För att aktivera spotpris krävs en installerad energisensor (PowerTag) i elcentralen som låser upp Energicentret i appen. Då kan du se dagens spotpriser samt skapa automationer för hemmet baserat på spotpris-nivåer.
Stöd för läsplattor
Wiser by SE-appen har nu stöd för iPad och Android-läsplatta. Det innebär att appen anpassas efter enheten så att den kan visas större än tidigare. Att ha en läsplatta med appen gör att man till exempel kan ha en dedikerad kontrollenhet monterad på väggen för att styra funktionerna med enkel åtkomst för alla familjemedlemmar. Observera att det behövs ett eget konto-ID per inloggad enhet, vilket gör att läsplattan inte kan ha samma inloggning som används i mobilen.
Radiatortermostat
Uppkopplad radiatortermostat för vattenburna element som gör att man kan minska uppvärmningskostnaden upp till 10%. Termostaten styrs direkt via termostaten eller i mobilen med Wiser by SE-appen och kan ingå i automationer och scenarier. Den passar de flesta svenska vattenburna elementen och är enkel att byta ut utan att behöva anlita en rörmokare. I förpackningen medföljer flera adaptrar.
Läs mer om Wiser radiatortermostat
Uppgraderade dimrar
De tre uppkopplade dimrarna med Exxact-design har nu uppgraderats för bättre funktionalitet. Det innebär att dimrarna kan dimras ned lägre och det medför att det är mindre risk att ljuskällan flimrar. Om vi ska förklara lite mer tekniskt så kan elektrikern installera de nya dimrarna i bostäder som har el framdraget med både två och tre kablar (nolla/neutralledare), vilket tidigare varit en begränsning.
Läs mer om Wiser belysningsstyrning
Prisvinnande brandvarnare
Uppkopplad batteridriven brandvarnare som detekterar rök och värme. Den har inbyggd siren på 85 dB och det skickas även notiser och hörs ett ljudligt larm i mobil eller surfplatta vid larm. Man kan skapa automationer som möjliggör att exempelvis all belysning tänds i bostaden vid detekterad rökutveckling. Om fler än en Wiser-brandvarnare ingår i hemmet kopplas de automatiskt ihop och om en brandvarnare utlöser larm kommer alla ljuda med den högljudda sirenen. Brandvarnaren har belönats med både Red Dot Award 2022 och iF Design Award 2022.
Läs mer om Wiser brandvarnareIP-kamera för utomhusbruk
Installera vid till exempel huvudentrén så att du kan titta, lyssna och prata med personen framför ditt hem via appen. IP-kameran kan spela in och ta bilder automatiskt när rörelse upptäcks i närheten, samtidigt som en notis skickas via appen. Genom att integreras i scenarier och automationer kan bild- och videoupptagning till exempel aktiveras med ”Borta”-scenariot och avaktiveras med ”Välkommen”-scenariot.
Läs mer om IP-kameror
Hur du kan få ett smart och uppkopplat hem med hjälp av Wiser smarta hem-system
Med Wiser får du en fullständigt smart hemupplevelse. När Wiser gateway väl är installerat finns möjligheten att bygga ut Wiser-systemet genom hela hemmet. Bland annat kan du lägga till exempelvis golv- och bordslampor i belysningsstyrningen tack vare uppkopplade uttag som dessutom övervakar energikonsumptionen och säkerställer att kritiska elapparater är avstängda. Du kan även få ett tryggare hem med hjälp av IP-kameror för både inom- och utomhusbruk samt brandvarnare som enkelt kopplas upp mot Wiser.
Vad menas med en smart strömbrytare?
En "smart strömbrytare" är en elektronisk enhet som används för att kontrollera strömmen till belysning från en mobilapplikation, fjärrkontroll eller röstkommando via en röstassistent som Amazon Alexa eller Google Assistant. Dessa enheter ersätter eller kompletterar traditionella strömbrytare och ger användarna fördelar som ökad bekvämlighet, energieffektivitet och säkerhet. Här är några viktiga aspekter av smarta strömbrytare och varför man bör överväga att installera dem:
- Fjärrkontroll: Med hjälp av en mobilapp kan du fjärrstyra dina elektriska apparater och belysning var du än befinner dig. Detta är praktiskt om du vill tända eller släcka lampor eller apparater när du inte är hemma, eller om du helt enkelt inte vill resa dig för att göra det.
- Tidsinställning: Smarta strömbrytare ger dig möjlighet att schemalägga när dina apparater och belysning ska vara på eller av. Detta är användbart för att simulera din närvaro hemma när du är borta, vilket kan öka säkerheten.
- Röststyrning: Många smarta strömbrytare är kompatibla med röstassistenter som Amazon Alexa, Google Assistant och Apple Siri. Detta gör det möjligt att använda röstkommandon för att kontrollera dina apparater och belysning utan att behöva använda en app.
- Energieffektivitet: Genom att schemalägga när lampor och apparater är aktiva kan du minska onödig energiförbrukning och spara pengar på din elräkning.
- Säkerhet: Smarta strömbrytare kan öka säkerheten i ditt hem genom att simulera närvaro när du är borta. Du kan ställa in slumpmässiga tidsinställningar för att få det att se ut som om någon är hemma, vilket kan avskräcka potentiella inbrottstjuvar.
- Integration med andra smarta enheter: Smarta strömbrytare kan integreras med andra smarta enheter i ditt hem, som smarta lås, övervakningskameror och termostater. Detta gör det möjligt att skapa ett sammanhängande smart hem-ekosystem där alla enheter kan styras och automatiseras tillsammans.
En smart strömbrytare öka bekvämligheten, säkerheten och energieffektiviteten i ditt hem. De ger dig möjlighet att ha full kontroll över dina apparater och belysning, oavsett var du är, och kan vara en viktig komponent i att skapa ett smart hem.
Vad är ett fjärrstyrt eluttag?
Ett fjärrstyrt eluttag, även kallat smart eluttag eller smart vägguttag, är ett uttag med möjlighet att fjärrstyra och övervaka elektriska apparater och enheter som är anslutna till det via en mobilapp. Här är några viktiga egenskaper och fördelar med fjärrstyrda eluttag:
- Fjärrkontroll: Du kan använda en mobilapp på din smartphone för att tända eller släcka apparater som är anslutna till det fjärrstyrda eluttaget, oavsett var du befinner dig. Detta ger dig ökad bekvämlighet och kontroll över dina apparater.
- Energieffektivitet: Genom att stänga av eller koppla bort oanvända apparater kan du minska onödig energiförbrukning och spara pengar på din elräkning.
- Säkerhet: Fjärrstyrda eluttag kan användas för att simulera närvaro i ditt hem när du är borta. Genom att schemalägga tändning och släckning av lampor och andra apparater kan du avskräcka potentiella inbrottstjuvar.
- Övervakning och energimätning: Med inbyggda funktioner för att övervaka energiförbrukningen av de anslutna apparaterna ger dig insikt i hur mycket energi varje enhet förbrukar.
Fjärrstyrda eluttag är användbara för att göra ditt hem eller kontor mer smart och anslutet. De ger dig möjlighet att hantera och automatisera din strömförbrukning på ett bekvämt sätt, vilket kan leda till ökad bekvämlighet, energieffektivitet och säkerhet.