EcoStruxure™ Pod Data Center
Se hur vårt poddatacenter kan anpassas till dina specifika datacenterkrav och förenkla installationsprocessen.
Datacentrets ryggrad
Upptäck hastigheten och flexibiliteten som krävs för snabbt och ständigt föränderliga datacentermiljöer.
Utforska fördelarna med EcoStruxure Pod Data Center
Rackfärdigt system för driftsättning av IT i större skala, i steg om 8 till 12 rack. Dess ryggrad är en fristående struktur som stödjer IT-infrastrukturen som krävs och tillhandahåller luftinneslutning för alla racktyper.
Relaterade produkter för EcoStruxure Pod Data Center
Programvarulösning
Övervakning och hantering av din lösning
Läs mer om vår marknadsledande EcoStruxure IT för att övervaka och hantera din datacenterlösning.
Ytterligare resurser om datacenter
Vad är Ecostruxure Pod Data Center?
EcoStruxure Pod Data Center kallades tidigare HyperPod och är ett skräddarsytt podramverk och en lösning för IT-podramar som säkerställer flexibel konfiguration och har stöd för alla racktyper. Det här innovativa tillvägagångssättet kan minska CapEx och förkorta driftsättningstiden för datacenter vilket möjliggör enkel skalbarhet och dynamisk tillväxt. Våra EcoStruxure Pod Data Centers kommer med förinstallerad eldistribution, kylning och kablar vilket också påskyndar installationsprocessen.
Hur kan EcoStruxure Pod Data Center hjälpa ditt företag?
EcoStruxure Pod Data Center är en lösning som drar nytta av alla viktiga moderna tekniker. Det här omfattar Internet of Things (IoT), mobilitet, avkänning, molnanslutning, analys och internetsäkerhet. Användningen av de här förenklade och optimerade datacentren är kritiska för storföretag. Det hjälper dem att modernisera sin infrastruktur och förbereder dem för den ständigt föränderliga IT-miljön som kräver snabbare databehandling, ökat lagringsutrymme och bättre internetsäkerhet.