eDesign är ditt verktyg för en effektiv projektering av elinstallationer i bostäder
Skapa dina elcentraler enkelt med eDesigneDesign guidar dig genom konfigurationen av elcentralen och ger dig förslag på apparater och funktioner för olika typer och storlekar av projekt. Numera innehåller eDesign också Wiser, så att du enkelt även kan skapa ett smart hem till dina kunder.
Verktyget skapar också automatiskt gruppförteckning, materiallista, märkning av elcentralen och annan dokumentation, vilket sparar dig massor av tid.
Kopplad till molnet
Tillgänglig via mySchneider
2 valmöjligheter
Enkel märkning av elcentralen
Upptäck eDesign
Upptäck eDesign
Wiser integrerat i eDesign
Nu finns också Wiser integerat i eDesign.
Konfigurator för Resi9 normcentral
Konfigurera din elcentral med drag-and-drop funktion.
Snygg märkning för elcentralen
Skapa snygga etiketter med eDesign till frontkåpan på elcentralen, så får du en enkel och säker märkning för elcentralen.
Enlinjeschema
Generera och hantera enlinjeschema automatiskt.Guide till strömställare och uttag
Välj apparater för olika rum och behov.
Några hjälpsamma videor för hur du använder eDesign
Hur skapar och sparar jag i ett projekt i eDesign?
Hur skapar jag etiketter för elcentralen i eDesign?
Hur jag får tillgång till nedladdning av enlinjeschema i eDesign?
Hur tilldelar jag skydd uppströms i eDesign?
Allt du behöver på ett ställe!
Vill du ha kostnadsfri skräddarsydd information anpassad för ditt arbete som elektriker? Utbildning, verktyg, unika kampanjer, och mycket mer. Upptäck Partnerprogrammet idag!
Vad är en elcentral?
En elcentral är en enhet som används för att styra och distribuera elektrisk ström i en byggnad eller anläggning. Den fungerar som en centraliserad punkt där elen kommer in från externa strömkällor och fördelas till olika kretsar och elektriska enheter.
Utrusta elcentralen
Elcentralen utrustas med apparater så som säkringar, strömbrytare och reläer som skyddar och kontrollerar strömförsörjningen. Schneider Electric har ett brett utbud av produkter för elcentraler så som dvärgbrytare (MCB), jordfelsbrytare (RCCB), personskyddsbrytare (RCBO), astrour, överspänningsskydd (SPD), ljusbågsdetektorer (AFDD), samt smarta lösningar med hjälpkontakter, kontaktorer, reläer, mätare och kommunikationsgränssnitt. Genom att använda dessa komponenter kan man isolera och bryta strömmen till specifika kretsar vid behov, vilket underlättar underhåll och säkerhet. Genom att installera mätare i elcentralen kan man övervaka elförbrukningen och säkerställa att den inte överstiger kapaciteten.