Our Brands

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
		
Kako ti lahko pomagamo danes?
Katera je kataloška oznaka za grafični terminal, ki se uporablja s frekvenčnimi pretvorniki Altivar 212?

Zadeva:
Kataloška oznaka grafičnega terminala za Altivar 212

Linija izdelkov:
Altivar 212

Primerno za:
Vse reference

Namen:
Dodajanje grafičnega terminala

Rešitev:
Standardni frekvenčni pretvornik ATV212 nima grafičnega terminala.  Skladen  grafični terminal ima kataloško oznako VW3A1101. Gre za HMI upravljalnik s celotnim besedilnim prikazom, ki vključuje gumbe Zaženi (Run), Ustavi/Ponastavi (Stop/Reset), Naprej/Nazaj (Forward/Reverse) in ESC. Ta komplet vključuje samo grafični terminal in ne vsebuje nobenih kablov, nosilnih plošč ali adapterjev, ki so potrebni za povezavo med grafičnim terminalom in ATV212.
Glejte spodnje informacije:

Nosilna plošča za montažo (nosilec grafičnega terminala) - VW3A1102

Kabli - 1meter - VW3A1104R10
3 metri - VW3A1104R30
5 metrov - VW3A1104R50
10 metrov - VW3A1104R100

Zaščitni komplet za montažo na vrata (se pritrdi na nosilec grafičnega terminala in pokrije grafični terminal, ko so vrata zaprta) – VW3A1103
Po potrebi 90-stopinjski adapter (ni potreben pri uporabi kompleta VW3A1102) - VW3A1105

Frekvenčni pretvornik ATV212 ne more shranjevati programov v grafični terminal VW3A1101. Za shranjevanje/kopiranje programov ali prenos v drug ATV212 uporabite drugo napravo, kot je Multiloader ali programska oprema SoMove.

Schneider Electric Slovenia

Razišči več
Ponudba:
Razišči več
Ponudba:
  • Dokumentacija izdelkov
  • Prenosi programske opreme
  • Konfigurator izdelkov
  • Nadomestitev in zamenjava izdelka
  • Center za pomoč in stike
  • Poišči naše pisarne
  • Kje kupiti
  • Splošni pogoji poslovanja
  • Skupnost podjetja Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil podjetja
  • Prijavi kršitev
  • Dostopnost
  • Vlagatelji
  • EcoStruxure
  • Iskanje delovnih mest
  • Blog
  • Pravilnik o zasebnosti
  • Obvestilo o piškotkih
  • Pogoji uporabe
  • Change your cookie settings