Our Brands

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
		
Kako ti lahko pomagamo danes?
Ali je linija Altivar Machine ATV320 namenjena za spremenljive ali stalne navore?

Zadeva:
Ali je linija Altivar Machine ATV320 namenjena za spremenljive ali stalne navore?

Izdelek:
Altivar Machine ATV320,  Altivar 320, ATV320

Odgovor:
Altivar Machine ATV320 je zasnovan za obremenitve s spremenljivim in stalnim navorom.

V meniju za nadzor motorja (drC-) je parameter Motor Control Type (Ctt), kjer se izbere vrsta aplikacije.
Med drugimi so osnovne možnosti:
Std (Standard): linearno razmerje V/F (napetost/frekvenca) - po premici, značilno za obremenitve s stalnim navorom
uF9 (V/F Quad): nelinearno razmerje V/F(napetost/frekvenca) - po krivulji, značilno za obremenitve s spremenljivim navorom

Schneider Electric Slovenia

Razišči več
Ponudba:
Razišči več
Ponudba:
  • Dokumentacija izdelkov
  • Prenosi programske opreme
  • Konfigurator izdelkov
  • Nadomestitev in zamenjava izdelka
  • Center za pomoč in stike
  • Poišči naše pisarne
  • Kje kupiti
  • Splošni pogoji poslovanja
  • Skupnost podjetja Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil podjetja
  • Prijavi kršitev
  • Dostopnost
  • Vlagatelji
  • EcoStruxure
  • Iskanje delovnih mest
  • Blog
  • Pravilnik o zasebnosti
  • Obvestilo o piškotkih
  • Pogoji uporabe
  • Change your cookie settings