Our Brands

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
		
Kako ti lahko pomagamo danes?
Kakšna je razlika med utripajočimi svetlobnimi signali semaforja za signalizacijo in bliskovno cevjo signalnega semaforja?

Intenzivnost svetlobe signalnega semaforja z bliskovno cevjo se razlikuje od svetlobe signalnega semaforja z utripajočimi signali. V praksi to pomeni, da različno intenziven svetlobni signal opozarja na različno nujnost.

  • Bliskovna cev: Visoka svetlobna intenzivnost označuje neposredno nevarnost
  • Utripajoč svetlobni signal: Mehkejša svetlobna intenzivnost (brez bleščanja) za označevanje potrebe po posredovanju

Izbira najprimernejše tehnologije

Izbira med tema tehnologijama naj temelji na načelu: "večja svetlobna intenzivnost pomeni bolj nujno situacijo."

Če želite označiti neposredno nevarnost, ki zahteva takojšnje posredovanje na stroju, je bliskovna cev najprimernejša izbira. Če pa morate operaterju stroja sporočiti, da je potrebna določena aktivnost na stroju ali v procesu, je utripajoči signal bolj primeren.

Za informacijo: signalni semafor s stalnim (neutripajočim) svetlobnim signalom označuje, da je stroj v delovanju.

Intenzivnost svetlobe

  • Svetlobna enota signalnega semaforja z bliskavko 5 Joulov zagotavlja svetlobno intenzivnost 13 kandel (bleščanje), medtem ko enota signalnega semaforja z bliskavko z 10 jouli to intenzivnost podvoji.
  • Utripajoča enota signalnega semaforja proizvaja mehkejšo svetlobo, od 5,5 do 15 luksov, odvisno od barve svetlobnega vira in vrste (LED ali žarilna nitka).

Standardi

  • Standard 60204-1 člen 10.3.2 glede varnosti strojev določa barve in načine delovanja indikatorskih svetlobnih teles.
  • Standard 60204-1 člen 10.3.3 glede varnosti strojev določa namene utripajočih svetlobnih teles in zaslonov.

Opredelitev enot

  • Kandela je enota SI (mednarodni merni sistem) za svetlobno intenzivnost, tj. za svetlost svetlobnega vira, kot jo zazna človeško oko.
  • Luks je enota za merjenje osvetlitve (simbol: lx). Značilna je za svetlobni tok, prejet na enoto površine.

Schneider Electric Slovenia

Razišči več
Ponudba:
Razišči več
Ponudba:
  • Dokumentacija izdelkov
  • Prenosi programske opreme
  • Konfigurator izdelkov
  • Nadomestitev in zamenjava izdelka
  • Center za pomoč in stike
  • Poišči naše pisarne
  • Kje kupiti
  • Splošni pogoji poslovanja
  • Skupnost podjetja Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil podjetja
  • Prijavi kršitev
  • Dostopnost
  • Vlagatelji
  • EcoStruxure
  • Iskanje delovnih mest
  • Blog
  • Pravilnik o zasebnosti
  • Obvestilo o piškotkih
  • Pogoji uporabe
  • Change your cookie settings