Zaupanja vreden tehnološki partner za zdravstvo
Tvoje poslanstvo je zagotavljanje izjemne nege. Naše pa ti je pomagati to doseči z večjo učinkovitostjo in trajnostjo, nižjimi operativnimi stroški in dolgoročnostjo. S staranjem infrastruktur in naraščajočimi potrebami, tehnologija ponuja sorazmeren napredek naprej. Tukaj smo zato, da ti pomagamo sprejemati samozavestne in informirane odločitve, ki podpirajo tvoje ekipe in ljudi, katere oskrbujejo.
Digitalne rešitve za zdravstvo: zagotavljanje prihrankov, varnosti in trajnosti
Naj bo nega priskrbljena – ne glede na vse
V tvoji bolnišnici zanesljivost energije ni razkošje, temveč življenjska nit. Zato so sistemi za upravljanje energije bistvenega pomena. Omogočajo ti vpogled v električno infrastrukturo v realnem času, pomagajo ti prepoznati napake zgodaj, zmanjšajo tveganje razelektritvenega preskoka in preprečijo izpade, še preden se zgodijo.
Ostani korak pred težavami z opremo
Kadar so ogroženi kritični sistemi, je ogrožena tudi oskrba bolnikov. Zato je sprotno vzdrževanje, ki temelji na podatkih, ključnega pomena. S stalnim nadzorom najpomembnejših sredstev lahko preprečiš okvare, podaljšaš njihovo življenjsko dobo in ohranjaj nemoteno delovanje: sistemi HVAC, IT in energija.
Kaj če bi tvoje bolniške sobe lahko ponujale več?
Kaj če tvoje bolniške sobe ne bi bile le prostori, ampak pametna, odzivna okolja, ki vsakemu bolniku zagotavljajo večje udobje, zasebnost in nadzor? Z rešitvami s povezanimi sobami, ki se integrirajo v tvoje klinične in objektne sisteme, ta vizija postane resničnost. Bolniki so bolj zadovoljni in samostojni, tvoje bolniško osebje pa koristi od poenostavljenih delovnih postopkov in manjše administrativne obremenitve.

Pripravljeni za danes, fleksibilni za jutri
Napajanje zdravstvene ustanove pomeni več kot le luči – gre za pametnejšo, čistejšo in bolj prilagodljivo uporabo energije. Poglej, kako je inštitucija Daughters of Mary preoblikovala svojo energetsko strategijo – in kaj bi to lahko pomenilo za tvojo ustanovo.
Se sprašuješ kakšne nadgradnje so bile izvedene v drugih ustanovah? Oglej si, kako ponudniki zdravstvenih storitev izboljšujejo svojo učinkovitost, svojo zanesljivost in zadovoljstvo svojih pacientov z digitalnimi in energetskimi rešitvami.

Vpogledi v zdravstveni sektor
Pogosto zastavljena vprašanja: poganjanje povsem električne, popolnoma digitalne bolnišnice
Kaj je povsem električna bolnišnica in zakaj je pomembna?
Izraz elektrificirana zdravstvena infrastruktura se nanaša na prehodni proces zdravstvenih ustanov, ki za svoje delo namesto fosilnih goriv potrebujejo elektriko. To vključuje zamenjavo tehnologij, kot so plinski kotli in generatorji na fosilna goriva, z alternativami na električni pogon, kot so toplotne črpalke in električna vozila. Elektrifikacija bolnišnične infrastrukture povečuje energetsko odpornost in zanesljivost, znižuje operativne stroške ter omogoča bolj zdravo okolje za varnejše delovne pogoje.
Kako digitalizacija zdravstva izboljšuje delovanje bolnišnic?
Digitalizacija zdravstva omogoča pametnejše odločitve, ki temeljijo na podatkih. Z digitalno zdravstveno infrastrukturo, digitalnimi električnimi dvojčki in tehnologijo pametnih bolnišnic lahko bolnišnice izboljšajo zagotavljanje oskrbe, znižajo stroške in povečajo zanesljivost.
Katere tehnologije podpirajo povsem električni, popolnoma digitalni model bolnišnice?
Tovrstne tehnologije vključujejo sisteme za avtomatizacijo zgradb, rešitve z mikroomrežji, polnilne postaje za električna vozila in digitalne dvojčke. Te inovacije pomagajo bolnišnicam delovati na višji tehnološki ravni, hkrati pa podpirajo digitalno transformacijo zdravstva.
Kako podjetje Schneider Electric podpira transformacijo povsem električnih bolnišnic?
Schneider Electric zagotavlja integrirane rešitve za digitalizacijo in elektrifikacijo zdravstvenih storitev, s pomočjo katerih bolnišnice postanejo učinkovitejše, zanesljivejše, bolj trajnostne in osredotočene na oskrbo z najsodobnejšo digitalno tehnologijo in energetskimi inovacijami.
Z desetletji izkušenj podpiranja več kot 6500 zdravstvenih organizacij v več kot 50 državah, je Schneider Electric ponosen, da je zaupanja vreden partner na tej poti, ki prinaša:
- Temeljito strokovno znanje o zdravstvu, ustvarjeno na globalnem portfelju projektov – od lokalnih klinik do velikih medicinskih kampusov.
- Meddomensko znanje na področju energije, napajanja, avtomatizacije stavb, varnosti in IT – z edinstveno sposobnostjo povezovanja objektnih sistemov s kliničnimi postopki, ki premoščajo vrzel med IT in OT.
- Dokazane rešitve povsem električne infrastrukture, ki zamenjujejo sisteme na fosilna goriva s čistimi, učinkovitimi in zanesljivimi alternativami.
- Zmogljiv ekosistem programske opreme, ki podpira celoten življenjski cikel bolnišnice – od zasnove in gradnje do vsakodnevnih operacij in dolgoročne optimizacije.