This documents explains the steps involved in configuring Vijeo Citect to communicate to a controller via Modbus Plus protocol.
This procedure uses the Vijeo Citect MBPLUS Driver.
1) Configure the I/O Server, Boards, Ports and I/O Devices as shown below:
2) Testing with a Quantum / Unity Controller which requires to select the MBPLUS20 Protocol.
Attachments
3) Install the latest version of the MBPLUS driver.  Note: you will need to install the latest version of the Modbus Plus MBx driver.
 
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey


Yardıma mı ihtiyacınız var?
- Ürün seçici- Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun. 
- Teklif Alın- Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır. 
- Satış noktaları- Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun. 
- Yardım Merkezi- Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.