Issue:
How do we access the coil in the 9-38A rated D line contactor for replacement or inspection?
Product Line:
TeSys D line contactors
Environment:
9-38A TeSys D line contactors
Resolution:
In order to access the AC coil you will need to use a small screw driver to press in the tabs located halfway down the top and bottom of the contactor. This will release the back of the contactor so that you can remove the old AC coil and insert the new coil.
DC coils are not serviceable. TeSys D line contactors with DC coils must be disposed properly in accordance with End-of-Life documentation found here:
https://www.se.com/download/ww/en/results/0/1555858-End-oflifemanual/8338143-TeSys-D/1555684/?showAsIframe=false
AC Coil Replacement Instructional Video:
DC Coil End-Of-Life Video:
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey


Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.