--06 stands for NST is not a fault but means the drive is in an freewheel stop condition.
Causes and fixes :
1. VFD has an input assigned to Freewheel stop? Check to see if that the input is active.
2. The drive is in 3 wire control (201 =3C). LI1 must be active before the NST will clear.
3. The VFD is in 2 wire control (201 = 2C) Verify if the drive was powered with the run command active, if so cycle the run command or set 202 to 01 (LEVEL) IO menu, 2 wire type = level
4. If the drive is being controlled by serial communication, the drive will display --06 until the Hex value of 6 has been written to the command word.
5. If the 4-20 mA signal loss is programmed to freewheel stop and the drive has loss the signal. Check the 4-20 mA signal.
6. If the drive is running from terminal control and the stop button on the keypad or remote display is pressed, the drive will go to --06. Power cycle the drive to clear the --06.
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey


Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.