Issue
The goal of this video is to demonstrate how to configure a BMENOP0300 IEC61850 communications module as a client.
Product Line
BMENOP0300
Environment
Windows 10, Unity
Resolution
 
SE USA Product Range URL
https://www.se.com/ww/en/product-range/61938-modicon-x80-i-os?Nrpp=10&Nr=AND(P_visibility:1,product.siteId:700002,OR(product.catalogId:catalog10007))&N=1329594164&No=20
 
 
  
The goal of this video is to demonstrate how to configure a BMENOP0300 IEC61850 communications module as a client.
Product Line
BMENOP0300
Environment
Windows 10, Unity
Resolution
SE USA Product Range URL
https://www.se.com/ww/en/product-range/61938-modicon-x80-i-os?Nrpp=10&Nr=AND(P_visibility:1,product.siteId:700002,OR(product.catalogId:catalog10007))&N=1329594164&No=20
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey




Yardıma mı ihtiyacınız var?
- Ürün seçici- Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun. 
- Teklif Alın- Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır. 
- Satış noktaları- Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun. 
- Yardım Merkezi- Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.