You need to copy both a *.spl file and "Audio" folder to SD card at the same time
Note: Before you insert the SD Card into the audio device, make sure there is only one Playlist file in the root directory of the SD Card. Otherwise, the audio device is not sure which file is playing.
Note: Before you insert the SD Card into the audio device, make sure there is only one Playlist file in the root directory of the SD Card. Otherwise, the audio device is not sure which file is playing.
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.