Product Line
EM4800 series meter
E4800 series meter
EM4000 series meter
Environment
Configuration tool
Resolution
Latest version as of 03/05/2019
Attached is the EM4800 Configuration Tool or can be downloaded from the Schneider Electric website here. Uninstall any prior version before installing v1.70.
The EM4800 Configuration tool is usable with the EM4800, E4800, and EM4000 series meter.
The latest version 1.7.0.1255 adds support for the newer EM40xxxx model numbers.
Attached are the previous versions of the EM4800 Configuration Tool if needed:
EM4800 Configuration Tool v1.61
EM4800 Configuration Tool v1.40
Refer to FA212611 for the username and password for the EM4800 Configuration Tool.
EM4800 series meter
E4800 series meter
EM4000 series meter
Environment
Configuration tool
Resolution
Latest version as of 03/05/2019
Attached is the EM4800 Configuration Tool or can be downloaded from the Schneider Electric website here. Uninstall any prior version before installing v1.70.
The EM4800 Configuration tool is usable with the EM4800, E4800, and EM4000 series meter.
The latest version 1.7.0.1255 adds support for the newer EM40xxxx model numbers.
Attached are the previous versions of the EM4800 Configuration Tool if needed:
EM4800 Configuration Tool v1.61
EM4800 Configuration Tool v1.40
Refer to FA212611 for the username and password for the EM4800 Configuration Tool.
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey


Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.