How to use Text Display in Vijeo Designer?
Vijeo Designer 6.2 [SPx].
Here is an example to use Text Display in Vijeo Designer.
Step 1. Create two text files as below. Insert two colons to identify the start of a text block.The two colons will not appear in the text display. Select Unicode encoding when saving the file.
Step 2.Add the text files into Text File Editor in Vijeo Designer project .
Step 3.Create 3 variables for Text Display and fill them into Property Inspector window.
Step 4.Simulate to run the project, User will get the result as below.
FAQ applies to all Vijeo Designer 6.2 SPx.
Vijeo Designer 6.2 [SPx].
Here is an example to use Text Display in Vijeo Designer.
Step 1. Create two text files as below. Insert two colons to identify the start of a text block.The two colons will not appear in the text display. Select Unicode encoding when saving the file.
Step 2.Add the text files into Text File Editor in Vijeo Designer project .
Step 3.Create 3 variables for Text Display and fill them into Property Inspector window.
Step 4.Simulate to run the project, User will get the result as below.
FAQ applies to all Vijeo Designer 6.2 SPx.
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey








Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.