Issue:
NetBotz 750/755 "400 error" if not filling in identification fields fully
Product Line:
NetBotz
Environment:
NBRK0750
NBWL0755
Version 5.2.4 firmware and below
Cause:
If any of the identification fields are left blank when configuring Settings-->Identification on a NetBotz 750 or 755, a 400 error may appear
Resolution:
Be sure to fill each field with text and the error should not appear. It has also been seen where adding text, saving, then re-editing may allow for a blank field.
This issue is resolved in the NetBotz 5.3 release.
NetBotz 750/755 "400 error" if not filling in identification fields fully
Product Line:
NetBotz
Environment:
NBRK0750
NBWL0755
Version 5.2.4 firmware and below
Cause:
If any of the identification fields are left blank when configuring Settings-->Identification on a NetBotz 750 or 755, a 400 error may appear
Resolution:
Be sure to fill each field with text and the error should not appear. It has also been seen where adding text, saving, then re-editing may allow for a blank field.
This issue is resolved in the NetBotz 5.3 release.
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey






Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.