Here is a procedure to check for SHA256 integrity of a downloaded file or installer:
- Open Windows PowerShell. For example, type PowerShell in the Windows start menu command box.
- Type Get-FileHash followed by a space.
- Drag the downloaded file or installer onto the Windows PowerShell window after the Get-FileHash command and the space. Alternatively, enter the full path to the file or installer in double quotes after the space. For example:
- Press Enter. The output is similar to the following:
- Compare the PowerShell calculated value with the hash value provided. If the Hash values match the file integrity is ok.
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.