Markalar

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.
		
Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?
How to install a recent Hotfix of Vijeo Designer in a PC where both SoMachine and EcoStruxure Machine Expert are installed?
Some customers are using both SoMachine (with VJD 6.2 SP8 Maximum) and EcoStruxure Machine Expert (with VJD 6.2 SP9.1 Minimum) in the same PC using 2 different versions of Vijeo Designer.
The goal of this article is to provide a workaround when you are failing to install a recent HF in the same PC.

This topic is related to Vijeo Designer installed with both SoMachine and EcoStruxure Machine Expert.

As the recent versions of Vijeo Designer are not compatible with SoMachine, there will be some error messages while installing a recent HF (for example V6.2 SP12 HF3) as showed below:
VJD_HotFixInstall_ErrorMessage1

VJD_HotFixInstall_ErrorMessage2

To fix the issue, you should rename SoMachine Software folder in the Registry editor before installing the HF and then put the original name after installing the HF as described below:

Workaround

Schneider Electric Turkey

Daha fazlasını keşfedin
Seri:
Daha fazlasını keşfedin
Seri:

Yardıma mı ihtiyacınız var?

  • Ürün seçici

    Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.

  • Teklif Alın

    Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.

  • Satış noktaları

    Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.

  • Yardım Merkezi

    Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.

  • Ürün Belgeleri
  • Yazılım İndirmeleri
  • Ürün Seçici
  • İkame Ürün ve Değiştirme
  • Yardım Merkezi
  • Ofislerimizi Bulun
  • Teklif Alın
  • Satış noktaları
  • Kariyer
  • Şirket Profili
  • Bir usulsüzlüğü bildirin
  • Erişilebilirlik
  • Haberler
  • Yatırımcılar
  • EcoStruxure
  • İş Araması
  • Blog
  • Gizlilik İlkesi
  • Çerez Bildirimi
  • Change your cookie settings