Markalar

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.
		
Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?
DCE shows duplicate cameras for a single NetBotz 750/755 attached camera
Issue:
DCE shows duplicate cameras for a single NetBotz 750/755

Product Line:
Data Center Expert
NetBotz

Environment:
DCE (any version)
NBRK0750
NBWL0755
NBPD0165

Cause:
If you Remove a NetBotz 750 or 755 from DCE and that appliance had a connected camera, the camera will not get deleted from DCE surveillance.
The camera will appear as disconnected and show a test pattern. Re-adding the appliance even with the same camera re-adds the camera with a separate internal ID so DCE won't associate it with the newly added NetBotz.

Resolution:
After removing a NetBotz 750 or 755 with a connected camera from DCE, it is recommended that you delete the camera from the surveillance view in DCE.
If you do not, after you re-add the NetBotz even with the same camera, that camera will show as a duplicate and only one camera will actually capure clips going forward.

You should still be able to delete the camera after re-adding the appliance as you will see one communicating and one not communicating. Delete the non-communicating camera.

Schneider Electric Turkey

Daha fazlasını keşfedin
Seri:
Daha fazlasını keşfedin
Seri:

Yardıma mı ihtiyacınız var?

  • Ürün seçici

    Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.

  • Teklif Alın

    Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.

  • Satış noktaları

    Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.

  • Yardım Merkezi

    Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.

  • Ürün Belgeleri
  • Yazılım İndirmeleri
  • Ürün Seçici
  • İkame Ürün ve Değiştirme
  • Yardım Merkezi
  • Ofislerimizi Bulun
  • Teklif Alın
  • Satış noktaları
  • Kariyer
  • Şirket Profili
  • Bir usulsüzlüğü bildirin
  • Erişilebilirlik
  • Haberler
  • Yatırımcılar
  • EcoStruxure
  • İş Araması
  • Blog
  • Gizlilik İlkesi
  • Çerez Bildirimi
  • Change your cookie settings