DPWS Discovery:
Current day, this protocol is integrated with the PLCs and not the BMENOC03xx. As a result, when using DPWS the BMENOCs will not be discovered.
Modbus Discovery:
To perform Modbus discovery, it's essential to use the correct Unit-ID. By default, EADM (EcoStruxure Automation Device Maintenance) utilizes "255", most devices will respond to this ID, but the BMENOC03xx specifically requires Unit-ID "100".
Discovery via Unit-ID 255:
In the scenario below, the response from the discovered device comes from the PLC.
Discovery via Unit-ID 100:
In the scenario below, the response from the discovered device comes from the BMENOC.
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey
Yardıma mı ihtiyacınız var?
- Ürün seçici- Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun. 
- Teklif Alın- Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır. 
- Satış noktaları- Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun. 
- Yardım Merkezi- Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.