RFID Etiket Nedir? Elektronik Etiket Uygulamaları
RFID Etiket Nedir? (Elektronik Etiket)
Elektronik etiketli RFID sistemleri, günlük yaşamda ve modern endüstrilerde yaygın olarak kullanılan teknolojilerdir. Radyo frekansı tanımlama (RFID) sistemi sayesinde nesnelerin takibi, kimlik doğrulaması ve veri yönetimi kolaylaşır. Bu sistemlerin uygulanması, endüstride dijital dönüşümün temelini oluşturur. Schneider Electric, endüstriyel otomasyon ve enerji yönetiminde RFID çözümleriyle bu dönüşümün öncüsüdür.
RFID (Elektronik Etiket) Nedir?
RFID, Radio Frequency Identification (Radyo Frekansı Tanımlama) ifadesinin kısaltmasıdır. RFID sistemleri 50 kHz ile 2,5 GHz aralığında çalışan frekansları kullanır; en yaygın frekans ise 13,56 MHz’tir. Bir RFID sistemi üç temel bileşenden oluşur: elektronik etiket (tag), anten ve okuyucu. Etiket, bir nesneye entegre edilir ve içinde anten ile entegre devre barındırır. Etiket, okuyucu antenin oluşturduğu elektromanyetik alana girdiğinde aktive olur ve hafızasındaki bilgiyi iletir. Bu sayede sistem, etiketli nesnenin kimliğini veya durumunu algılar.
Elektrik Endüstrisindeki Yaygın Uygulamalar
RFID teknolojisi, hem endüstriyel hem de ticari birçok alanda kullanılmaktadır:
● Lojistik: İhracat ve ithalat mallarının, konteynerlerin veya depolardaki ürünlerin takibi.
● Bagaj yönetimi: Havaalanlarında bagajların izlenmesi ve sınıflandırılması.
● Gıda sektörü: Ürünlerin tedarik zincirinde izlenebilirliğinin sağlanması.
● Otomotiv sanayi: Esnek üretim hatlarında parça takibi ve kalite kontrolü.
● Erişim kontrolü: Kurumsal alanlarda kartlı geçiş sistemleri.
● Ücretlendirme sistemleri: Otoyol ve otopark otomatik geçiş noktaları.
RFID sistemleri; nem, sıcaklık, titreşim ve toz gibi zorlu koşullarda da güvenle çalışabilir. XG RFID sistemi ISO 18000-3, ISO 15693 ve ISO 14443 standartlarına uygundur ve Modbus RTU, Uni-Telway, Modbus TCP/IP, PROFIBUS-DP ve EtherNet/IP gibi protokolleri destekler.
XG RFID Sistem Bileşenleri
Schneider Electric’in XG RFID teklifinde aşağıdaki bileşenler yer alır:
● 13,56 MHz frekansta çalışan 4 farklı RFID okuyucu (okuma/yazma özelliğiyle)
● 12 model elektronik kart etiketi
● 1 adet el terminali (XGST2422)
● 3 model ağ bağlantı kutusu
● 2 alan genişletici (etiket–anten arası sinyal alanını şekillendiren aksesuarlar)
● Montaj ve bağlantı aksesuarları
XG RFID Sisteminin Özellikleri ve Avantajları
● Kolay kurulum: Programlama gerektirmez, ağ fonksiyonları ve RFID özellikleri entegredir.
● Otomatik tanıma: Etiketleri otomatik algılar, okuma veya yazma işlemini başlatır.
● Otomatik parametre ayarı: Hız, format, protokol gibi iletişim ayarlarını kendiliğinden yapılandırır.
● Uyumluluk: 13,56 MHz kartların büyük çoğunluğuyla çalışır, metalik ortamlara düşük hassasiyet gösterir.
● Basit bağlantı: M12 konnektörleri sayesinde hızlı montaj, klipsli bağlantı ve kolay kablolama.
● Esneklik: Kompakt yapısı (40 × 40 × 15 mm) sayesinde dar alanlara rahatça monte edilir.
● Enerji verimliliği: Düşük güç tüketimi (< 60 mA) ve çevre dostu malzeme kullanımı.
● Hızlı devreye alma: Kurulum süresinde 0’a kadar zaman tasarrufu sağlar.
RFID etiket sistemleri, endüstriyel üretimden lojistiğe kadar pek çok alanda izlenebilirlik sağlar, enerji yönetimi yazılımları ve veri toplama sistemleriyle entegre edildiğinde tesis verimliliğini artırır.
İlgili Schneider Electric Ürünleri
Kartlı Geçiş Sistemleri - Kurumsal alanlarda kimlik doğrulama ve erişim kontrolü için güvenli çözümler
Endüstriyel PC ve HMI Panelleri - RFID sistemleriyle entegre çalışan veri izleme ve kontrol panelleri
Endüstriyel Otomasyon Yazılımları - RFID sistemlerinin Modbus, EtherNet/IP ve PROFIBUS protokolleriyle entegrasyonunu destekleyen otomasyon yazılımları
Enerji Yönetimi Yazılımları - RFID tabanlı veri toplama sistemleriyle entegre çalışan enerji izleme ve raporlama yazılımları