Sophim: Müşteri Hikayesindeki Önemli Unsurlar
![](https://www.se.com/tr/tr/assets/v2/575/media/350096/900/Still002_without_logo-IC-1920x540.jpg)
Alliance sistem entegratörü iş ortağı Master Systèmes, Sophim'in otomasyon sistemlerini aşağıdakileri gerçekleştirecek bir çözümle modernize etmekle görevlendirildi:
- Eski otomasyon sistemlerini yönetimli, düşük riskli ve çevik bir şekilde Endüstri 4.0 çözümüne yükseltmek
- IT teknolojilerinin, kestirimci bakıma odaklanarak temiz bir şekilde entegrasyonunu sağlamak
- Proje veya çözüm karmaşıklığı yaratmadan harici mühendislik uzmanlığından faydalanmak
![](https://www.se.com/tr/tr/assets/v2/575/media/350098/900/Still004_without_logo-IC-1920x540.jpg)
Edge Control: EcoStruxure Automation Expert, Modicon M580 dPAC, Harmony iPC
Bağlantılı Ürünler: Harmony HMI
Master Systèmes, Sophim'de yeni nesil mühendislik platformu EcoStruxure Automation Expert'i içeren bir Yaşam Bilimleri için EcoStruxure çözümünü uygulamaya koydu. IEC 61499 standardını temel alan bu yazılım merkezli endüstriyel otomasyon sistemi, IT ile OT arasında köprü kurarak evrensel otomasyonun açık ilkelerine dayanmaktadır.
Modicon M580 dPAC ile donatılan çözüm, Sophim'in ayrık makinelerinden gelen verileri birleştirilmesine ve bir arada ele alınmasına olarak tanıyarak, verilerin üretim yöneticileri için daha akıllı, daha kullanılabilir ve daha değerli hale getirdi.
![](https://www.se.com/tr/tr/assets/v2/575/media/350099/900/Still013_without_logo-IC-1920x540.jpg)
- Daha hızlı, daha ucuz ve konfigürasyon hatalarını önemli ölçüde azaltan basitleştirilmiş mühendislik sayesinde tasarım ve üretime geçiş süresi azaldı
- Hızlı sistem konfigürasyonu, kaynak yeniden ataması ve insan ve makine arayüzlerinde güncellemeler sağlayan bakım geliştirmeleriyle operasyonel verimlilik artırıldı
- Değişen müşteri talebine göre gelişebilen daha çevik ve verimli üretim sistemleri
- Edge bilişim özellikleri sayesinde otomasyon kontrol sistemleri seçiminde daha fazla esneklik ve gelecekte analitiklerin veya diğer yazılım çözümlerinin daha kolay entegrasyonu
![](https://www.se.com/tr/tr/assets/v2/575/media/350100/900/Still003-man_without_logo-IC-1920x540.jpg)
Vincent Chaix, Mühendislik Departmanı Yöneticisi, Master Systèmes
Daha fazla bilgi edinin
![](https://www.se.com/tr/tr/assets/v2/575/media/328340/900/617857153_Steel-IC-1080x1080.jpg)
![](https://www.se.com/tr/tr/assets/v2/575/media/328343/900/507125992-IC-1800x900.jpg)
Yiyecek ve İçecek için EcoStruxure
![](https://www.se.com/tr/tr/assets/v2/575/media/315047/900/918639608-IC-1080x1080.jpg)
EcoStruxure Plant and Machine
![](https://www.se.com/tr/tr/assets/v2/575/media/347999/900/1171902434_EcoStruxure_Automation_Expert_PSD_RGB-IC-1080x1080.jpg)
EcoStruxure Automation Expert
![](https://www.se.com/tr/tr/assets/v2/575/media/348588/900/Close_up_Modicon_M262_RZ-IC-1800x900.jpg)
Modicon, IIoT için endüstriyel edge kontrolü
![](https://www.se.com/tr/tr/assets/v2/575/media/347998/900/595329312-IC-1080x1080.jpg)