Türbin kontrollerini modernize edin ve yenileyin
Genel üretim ve tesis güvenliği turbomakine performansına çok bağımlı olduğundan arızalar ve plansız kesintiler, üretim ve onarımda büyük bir zarara neden olabilir. Çoğu zaman, türbin kontrollerinin modernize edilmesi ve güçlendirilmesi makine performansını geri kazandırarak üretimi ve karlılığı artırabilir.
Petrol ve gaz endüstrisi için torbomakine kontrol çözümleri
Dalgalanma engelleme, performans ve yük paylaşımını içeren kapsamlı kompresör kontrolü çözümlerine ulaşın. Bir tesisin en kritik sermaye yatırımı olan türbin yükseltmeleri performansı ve güvenliği iyileştirir. Ancak planlanmayan arıza süreleri ciddi üretim ve onarım kayıplarına yol açabilir. Son derece güvenilir turbomakine kontrollerimiz (TMC'ler) türbin varlıklarını korur ve üretkenlik, güvenlik ve hizmet ömrünü iyileştirir.
Enerji sektörü için turbomakine kontrol çözümleri
Güç kontrolü ve otomatik gerilim düzenlemeleri (AVR) içeren jeneratör kontrolü çözümlerine ulaşın. Genel üretim ve güvenlik bir fabrikanın turbomakinelerine bağlı olduğundan bunlar genellikle en kritik ekipman sermaye yatırımıdır. Planlanmamış kesintiler ve arızalar üretim ve onarım kaybı açısından önemli maliyetlere neden olur. Bu nedenle TMC performansının iyileştirilmesi üretim kapasitesini ve genel karlılığı artırır.
Mekanik yenilemeler için turbomakine kontrolü
Mekanik yenilemelerle turbomakine kontrolü (TMC) ekipmanlarının kullanım ömrünü uzatın ve genel güvenilirliği artırın. Türbin tahrikli proses santralleri on yıl veya daha uzun bir süre sorunsuz çalışmalıdır. Bu; sağlam kontroller, güvenilir mekanik bileşenler, sahte hatalardan kaçınma, çevrimiçi onarım ve test özelliği gerektirir. Görselleştirme, tanılama ve simülasyonu geliştirmek ayrıca rutinler arasındaki sürenin artırılmasına yardımcı olur.
Turbomakine dijital ve kontrol hizmetleri
Onlarca yıllık turbomakine kontrolü deneyimiyle geliştirilen eksiksiz mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanın. Turbo makine varlıklarından elde edilen getirinin en üst düzeye çıkarılması, türbin verimliliğinin sürekli olarak optimize edilmesini gerektirir. Tesis yöneticileri ve işletme sahipleri döner ekipmanın durumunu sürekli izleyerek güvenilirliği artırabilir, güvenliği iyileştirebilir, yeni standartlarla uyumluluğu sağlayabilir ve kapanmalar arasındaki süreyi uzatabilir.
1. Turbomakineler nerede kullanılır?
Makine destekli yenilenebilir enerjinin neredeyse her türü turbomakine kullanımını gerektirir. Kompresörler, üfleyiciler, havalandırma, pompalar veya türbinler gibi turbomakine çözümleri yenilenebilir enerji üretimi, depolama veya tedariki uygulamaları için bir dizi temel bileşen içerir. Genel olarak turbomakineler iki kategoriye ayrılır: İlki güç üretmek için kullanılır. Buhar türbinleri, hidrolik türbinler ve gaz türbinlerini içerir. İkincisi, güç tüketerek çalışma sıvısının toplam basıncını artırmaktır. Pompalar, kompresörler ve fanlar içerir. Turbomakine proses çözümlerinin ve sahadaki gelişmelerin yaygın kullanımı ile optimum performans ve enerji hedeflerine ulaşmak için sınıfının en iyisi turbomakine kontrolü ve proses çözümlerine sahip olmak zorunludur.
2. Turbo makine ne için kullanılır?
Türbin, jeneratör, kompresör ve sürücü çözümlerinin yanı sıra mekanik yenileme yetkinlikleri ve geniş bir turbo makine çözümleri yelpazesi operasyonel mükemmellik ve optimum güvenlik sağlar. Turbomakineler farklı sektörlerde güç üretimi, otomotiv prosesleri, havacılık sistemleri ve diğer uygulamalar için kullanılabilir. Schneider Electric, genel amaçlı ve kritik uygulamalar için turbomakine proses çözümleri sunarak güvenliği ve operasyonel verimliliği artırırken gelişmiş performans izleme ve varlık yönetimi sağlar.
3. Turbo makine çözümleri neden önemlidir?
Türbinle çalışan proses tesislerinin on yıl veya daha uzun bir süre boyunca sürekli çalışması gerekir. Bu da sağlam kontroller, güvenilir mekanik bileşenler, yanlış alarmların önlenmesi ve çevrimiçi onarım ve testler yapılabilmesini gerektirir. Mekanik yenileme çözümleri, turbomakine kontrol ekipmanlarının ömrünü uzatabilir ve görselleştirme, teşhis ve simülasyonları iyileştirerek genel güvenilirliği artırabilir. Böylece daha hızlı geri dönüşler sağlayarak operasyonel verimliliğin artmasına yardımcı olur. Schneider Electric; EcoStruxure Triconex Güvenlik Sistemleri, EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, PAC'ler, özel kontrol cihazları ve İnsan Makine Arayüzü gibi yazılımlar, güvenlik sistemleri ve kontrol cihazları dahil olmak üzere güçlü turbomakine çözümleri sunar.