我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

工廠安全狀態一目了然,施耐德電機升級EcoStruxture™ Triconex® Safety View安全檢視功能

  • 業界首個通過 TÜV 實體與網路安全認證的軟體解決方案,用以旁路和警報管理,提高對人員、生產和利潤的保護
  • 數位化和數據分析有助於降低工廠營運的風險、意外停機和生產損失
  • 易於使用、易於設計的產品有助於提高投資回報率ROI 和總體擁有成本TCO,從而實現盈利安全

【2021年07月28日,台北訊】

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者,法商施耐德電機發布了EcoStruxure™ Triconex® Safety View的新版本,為業界首個通過TÜV實體與網路安全認證的軟體解決方案,可用以旁路和警報管理。工業製程安全系統多用於幫助防止危險的操作條件,並在環境條件惡化時,將工廠回復安全狀態,有時是採停機的方式。安全系統必須保持在開啟狀態,因為需要保護操作人員、企業資產、生產和工廠環境,扮演極為關鍵的角色。在日常操作中,有時需要採用旁路或是暫時關閉警報,但有可能會直接影響操作風險的安全完整等級SIL和工廠安全。每次發生這種情況時,保護功能的性能都會受到影響,從而累積風險和增加發生事故的可能,這意味著操作人員、生產和利潤的風險也會增加。

優異的安全風險管理帶來卓越的績效

EcoStruxure™ Triconex® Safety View提供的更好的旁路管理,可以幫助公司優化安全管理或可能危及營運績效的風險。因此,它有助於提高生產力、提升整體業務成效、推動盈利能力,而且更具永續性。

施耐德電機策略與銷售強化系統產品組合副總裁Hany Fouda表示:「我們的客戶在削減成本、提高盈利能力和實現永續發展目標的方面上,面臨越來越大的壓力。為了達成這些目標,並改善他們的營運和業務決策,愈來愈多企業邁向數位化,並採用新的營運策略,以提高其資產、生產力、效率、可靠性和安全性。但無論他們的戰略方向如何,也無論他們處於數位轉型的哪個階段,他們的營運安全都絕不能受到損害。由於 EcoStruxure™ Triconex® Safety View 為操作人員提供了工廠狀況的即時圖像,管理人員、生產和利潤風險變得更快速、更有效率。最終,EcoStruxure™ Triconex® Safety View 可以幫助推動安全性能,有助於提高盈利能力,且更加永續。」

提供可見性以提高正常運行時間、投資回報率ROI和總體擁有成本TCO

由於 EcoStruxure™ Triconex® Safety View 已被證明可以延長正常運行時間,同時有助於降低營運、維護和工程成本,因此它可以顯著提高盈利能力,投資回報更加快速,且總持有成本也在降低。讓控制室的操作人員有充分地能力做出最佳決策,對於企業的安全操作管理至關重要。EcoStruxure™ Triconex® Safety View 使公司不僅可以更有效管理,並減少會危及營運安全的已知風險,還可以識別、減輕和避免未來的風險。

EcoStruxure™ Triconex® Safety View此次的更新著重在數位功能,包含即時抓取操作數據,並進行數據數位化,讓操作人員可以更方便即時查看,當系統在啟動、關閉和其他關鍵製程轉換時,可能產生的風險。系統會在適切時間提供符合需求的數據,讓操作人員、維護工程師和工廠人員快速有效地將工廠恢復到安全運行狀態。

Fouda最後補充:「像 EcoStruxure™ Triconex® Safety View這樣的新興物聯網數位科技,帶給企業新的機會,打造最佳營運決策模式,同時促進新的工作方式。在安全相關的應用裡,網路安全也不可忽視,而EcoStruxure™ Triconex® Safety View 經過IEC 61508 Systematic Capability 3 (SC3)驗證和IEC62443-4-2 SL1認證,讓採用旁路解決方案,不再會有工程負擔。它之所以是理想的解決方案,是因為它在管理多個站點的旁路時,都可以用一致性的方法,修改或執行更新所需的工時減少,且總支援和維護成本更低。

相關產品資訊可至此網頁查詢:https://www.se.com/tw/zh/work/products/industrial-automation-control/triconex-safety-systems/software-applications/safety-view.jsp

採用 Wiztrust 區塊鏈認證平台

自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。
查看新聞稿 (pdf, 185 kb) 在新窗口中開啟
分享此頁面:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.