我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Is there a Ethernet/IP module available for the Quantum PLC line?

Yes. The dedicated Quantum Ethernet/IP module for Ethernet/IP protocole is the 140NOC77100.