我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTBF data for the new QEIO140CRA31200

Goals and Symptoms:

MTBF data for the new QEIO140CRA31200

Causes and Fixes:

MTBF values of the 140CRA31200

MTBF 30° Continuous 1124859
MTBF 30° Intermittent 710227
MTBF 60° Continuous 505305
MTBF 60° Intermittent 394632
MTBF 85° Continuous 264061
MTBF 85° Intermittent 228258