我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the part number for the thermal sensor on a ATV61 or 71HD30N4?
Issue:
ATV61 or ATV71HD30N4 thermal sensor part number

Product Line:
ATV61 ATV71

Environment:
ATV61HD30N4 ATV71HD30N4

Cause:
Replacement thermal sensor

Resolution:
The ATV61 / 71HD30N3 thermal sensor is a VZ3G1101