我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Minimum parts requirements for adding ‘Two’ 140NRP95400 Fiber Optic Repeaters modules to replace redundant 490NRP95400 modules.
Backplane and PSU for ‘Two’ NRP repeater system
1-  Quantum Two position back plane Part# 140XBP00300
1-  Quantum Power supply 115..230VAC 8A Part# 140CPS11400