我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the FFT( Fast Fourier Transform) update rate for the ION 7650 meter
Issue
Customer looking for details regarding the FFT modules in ION 7650 meter

Product
ION 7650

Environment
ION 7650 Hardware

Resolution
The FFT module update rate for an ION7650 is 200 ms.