我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SMC系列及SUA系列Smart-UPS有何差別?
SMC系列UPS(1.5KVA及1KVA)比SUA系列同容量的型號主要差異為
1. LCD控制面板: 提供更完整更一目瞭然的UPS即時資訊及控制功能 (SUA僅有LED指示燈)
2. Green mode綠色節能模式: 在市電穩定時提供更高的AC-AC能源轉換效率
3. 冷啟動: UPS無需市電,可僅靠電池啟動。用戶或經銷夥伴可在現場電力完成前先行開機測試UPS,避免無謂的時間浪費。
4. 更高的AC-AC能源轉換效率:

同時,SMC延續APC Smat-UPS系列的傳統:
1. 輸出純正弦波型電源給負載設備
2. 低於10ms的切換時間: 遠短於一般IT負載可接受的最長電源切換時間
2. 備有Smart Slot網路管理卡插槽: 可支援免費PowerChute軟體完成UPS遠端監控,及實體及虛擬伺服器之順序開關機或遷移。