{}
搜尋常見問題
SP50: Problèmes d'enregistrement des valeurs
Lors du passage du Brio au SP50, il a été ajouté un champ pour définir si la voie est enregistrée ou non.

Pour les clients possédant des Brio, ils peuvent avoir omis de valider l'enregistrement de la voie.

Les vérifications sont les suivantes:
  • Avoir sélectionner l'enregistrement de la voie:

  • Vérifier que le SP50 enregistre bien toutes les voies désirées:


Les conséquences:
Seulement une partie des variables ou aucune sont remontées au superviseur Kerwin. Alors qu'elles sont bien créées lors de l'envoi du SMS de mise en service.

施耐德電機Taiwan