我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What are the available plungers for a ZCT limit switch body?
Issue:
Checking on the ZCT limit switch body's available plungers.

Product Line:
Osisense Limit Switches Metal and Plastic.

Environment:
ZCT Limit switch body

Resolution:
Available plungers are ZCE21, ZCE27, ZCE28, ZCE24, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCEH0, ZCEH2, ZCE02, ZCE29, ZCE10, ZCE11, ZCE13 and ZCE14.

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列:

需要協助?

  • 從這裡開始!

    現在就找尋答案。自行搜尋解決方案,或與我們的專家聯絡。

  • 聯絡客服

    聯繫我們的客戶服務團隊以獲得更多資訊、技術支援、投訴協助等。

  • 購買地點

    輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

  • 瀏覽 FAQ

    瀏覽主題相關常見問題 (FAQ),藉此取得您所需要的答案。

  • 聯絡業務

    歡迎您線上提問,將有專家與您聯絡。

我願意透過電子通訊方式(如電子郵件)從施耐德電機及其附屬公司接收新聞和商業資訊,我也同意他們收集這些電子郵件的開啟和點擊資訊(使用隱藏式追蹤像素),以衡量溝通效益並優化這些資訊。如您需更多詳細資訊,請參閱施耐德電機的 隱私權政策