我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is wiring reccomendation fro PTC probes?
Length (m)cross-section (mm2)type
200,25standard parallel
1000,25twisted cable
2000,5Screened twisted pair
3000,75Screened twisted pair
4001Screened twisted pair
6001,5Screened twisted pair
10002,5Screened twisted pair