Can I install 3-phase control relay (RM22T*/RM35T*/RM17T*) to monitor Variable Speed Drive Load (VSD)?
NO, it is not recommended to connect 3-phase control relay (RM22T*/RM35T*/RM17T*) to monitor Variable Speed Drive Load (VSD).
發佈於: 施耐德電機Taiwan






需要協助?
產品選型工具
快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。
取得報價
立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。
購買地點
輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。
支援中心
在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。