Setting up PID auto/manual for ATV12 drive
Issue:
Setting up PID auto/manual for ATV12 drive
Product Line:
Altivar 12
Environment:
All
Cause:
N/A
Resolution:
Go under CONF, FULL, FUN, PID-, and set PAU to the digital input needed.
Next, set PIN setting to manual reference needed. Options are no, AI1, or A1U1.
發佈於: 施耐德電機Taiwan


需要協助?
產品選型工具
快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。
取得報價
立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。
購買地點
輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。
支援中心
在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。