我们今天能为您提供什么帮助?

SoMove 和 MachineExpert 以及 Tesys Island OMT 有什麼區別

SoMove 是一個可以加載 TeSys island DTM 的 FDT container 。
必須使用此 DTM 來配置 ​​Avatars 和初始設置,並將此配置傳送到Bus Coupler(匯流排耦合器)。
DTM 還可以通過以太網連接(而不是通過 SD 卡)進行韌體更新。

MachineExpert 主要是施耐德電機 PLC 的 PLC 編程工具。
它也是一個 FDT container,可以執行 SoMove 的功能

操作和維護工具 OMT 是 TeSys island Bus Coupler 的內部網路服務器。它可以監控數據,調整設置,並執行一些操作,
如復位跳閘、強制模式和測試模式。它無法配置新的Avatars。