我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys Island的強制模式和測試模式是什麼?

測試模式是一種手動打開和關閉單個物理設備以測試接線的方法。
您可以從 DTM“診斷”視圖和“設備”選項卡或通過單擊單個設備通過 OMT “island” 視圖使用測試模式。
發出測試命令後,您將進入整個island的測試模式。Avatar將不再存在,island將像設備集合一樣進行通信。
在此模式下,PLC 通訊無效。
強制模式是一種在正常操作狀態下手動覆蓋 PLC 命令或狀態的方法。
每個 Avatar 都有來自 PLC 的命令輸入和返回給 PLC 的狀態輸出。
這些命令和狀態通常是“非強制”的,但可以通過 DTM 或 OMT 將它們強制為 0 或 1。
當命令或狀態被強制時,系統將進入“強制模式”,但所有其他 Avatar 命令和狀態將保持“非強制”模式,
這意味著它們將繼續通過 PLC 正常運行。強制命令將在電源循環或系統重新啟動後保持強制。
只有當它們被設置回“非強制”或用戶退出測試模式(通過 DTM 和 OMT 診斷選項卡退出測試模式按鈕)時,
它們才會變為非強制。如果系統進入降級模式(主通信丟失),將不會保留強制命令。
FW 2.1 或更高版本中的新功能:可以根據 DTM 設置將強制模式命令配置為是否保持通電循環